This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:校准过程中出现问题

Guru**** 2532010 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, GPCRA0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263033/bq40z80-problem-with-calibration-process

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: GPCRA0

您好!

在按照 LI-NMC 电池(Kokam)的说明执行学习周期的过程中、Ibus 寄存器在值5或6处停止。 尽管 进行了多次尝试、但无法实现 lstatus 值14。 检查允许范围内的充电和放电电流值是否不同、以及输入的容量是否不同(根据负载、电池的值略大于声明的53Ah、还输入了值60以进行测试)。 尽管重复了学习过程(通过上传出厂固件并从头开始设置所需的寄存器值来完全清除闪存)和/或继续充电/放电周期、但 lstatus 寄存器仍会在前面提到的值处停止。

我附上不同条件下的校准过程收集的日志。

e2e.ti.com/.../logi.zip

此致、
Mateusz Kujawiński ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mateusz:

    此测量仪表仅支持高达32000mA 的量表、不对电流使用比例因子、您能说明执行实际电流校准和共享.gg 文件所采取的所有步骤吗?

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    感谢您的快速回复。

    将电流的比例因子设置为2。 学习周期按照 SLUA848–2018年6月"如何完成 bq40z80的成功学习周期"中的说明进行。 此外、还检查了较低充电电流和其他放电电流值(在 C/5 - C/10范围内)的影响。  我使用当前设置的参数附加 gg 文件。 正如我在前一封邮件中所提到的、标称产能和制造状态已发生更改。 之前、针对设定的电容标称值允许的范围内的不同电流值进行了很多尝试。 每次尝试均以失败告终。
    此致、
    Mateusz Kujawiński ć
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mateusz:

    设置的换算系数是多少? 请尝试在没有此换算系数的情况下使用、并通过人为校准电流来手动引入该因子 (例如、请告知测量仪表为2A)、有时测量仪表中的换算系数可能会影响精度。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayatt:

    遗憾的是、尽管已将比例因子设置为0并手动调节电流、但 lstatus 位卡在5。 我们再次尝试重做 chg->dsg,值仍然为5。 CHG 电流为20A 和26.5A、DSG 电流为8A。连接了失败学习过程和该过程前后的数据存储器日志。  
    e2e.ti.com/.../noscalefactor_5F00_learning.zip

    此致、

    Mateusz Kujawiński ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mateusz:

    我没有看到任何会使该周期从学习 Ra 表中不合格的特定情况。 除了尝试使用电量监测计将更新状态更新至0x06、您可以做的是获取这些日志并将它们提交给 GPCRA0工具、该工具将为您提供 Ra 表。 只需确保您 在学习前提交中的初始.gg 文件。 GPCRA0的输出将提供学习的 Ra 表。

    此致、

    怀亚特·凯勒