尊敬的团队:
我们在新设计中使用 LM74670、但 MOS 会损坏。 (Q10或 Q18)
请查看原理图和波形、并指导我们如何解决该问题。 谢谢!
交流输入:16-24VAC
MOS: MTE050N10KRV8
1.第一个问题是 MOS 被烧了。 实际上、电流峰值没有那么大。 我想知道什么其他原因可能导致宇宙异常。
2. 第二个问题是电流的反向是否是个问题,因为 EVM 板也看到过,可能是正常的,对吗?


非常感谢。
吉米
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我们在新设计中使用 LM74670、但 MOS 会损坏。 (Q10或 Q18)
请查看原理图和波形、并指导我们如何解决该问题。 谢谢!
交流输入:16-24VAC
MOS: MTE050N10KRV8
1.第一个问题是 MOS 被烧了。 实际上、电流峰值没有那么大。 我想知道什么其他原因可能导致宇宙异常。
2. 第二个问题是电流的反向是否是个问题,因为 EVM 板也看到过,可能是正常的,对吗?


非常感谢。
吉米
尊敬的 Jimmy:
MTE050N10KRV8是一个额定电 压为100V 的 FET、因此、对于16-24Vac 交流输入、应不会由于在其漏极-源极上施加过压而发生任何故障。 FET 的 Vgs 额定值也足够高。
只要 FET 的电压变得非常低而得到增强、反向电流就不会成为问题。
我能想到的唯一概率是超出 FET SOA 范围。 可以测量施加到 FET 的栅源电压并共享波形捕获。