Other Parts Discussed in Thread: TPS62840
大家好!
我在使用 TPS62840的电路板上有一个有趣的问题。 当电池处于标称范围内时、静态电流很好、但是当它达到3.8V 以上时、静态电流会显著增加。 这是否会是与所涉及的电感器发生谐振的问题?
硬件/原理图文件如下: https://github.com/circuitdojo/nrf9160-feather
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS62840
大家好!
我在使用 TPS62840的电路板上有一个有趣的问题。 当电池处于标称范围内时、静态电流很好、但是当它达到3.8V 以上时、静态电流会显著增加。 这是否会是与所涉及的电感器发生谐振的问题?
硬件/原理图文件如下: https://github.com/circuitdojo/nrf9160-feather
您好,Louis
我移除了 TPS62840并进行了从3.6V 到最高5V 的扫描。 电流保持在1.1到1.5uA 之间


在输出端、我将板置于静态、3.3V 时消耗6uA。

然后、我将该器件放回并在3.3V 至5V 的范围内扫描 TPS62840的输入电压、结果如下:
| 电压 | 电流(uA) |
| 3.3 | 6.9 |
| 3.4 | 7.69 |
| 3.5 | 7.1 |
| 3.6 | 6.23 |
| 3.7 | 6.01 |
| 3.8 | 6.25 |
| 3.9 | 7.24 |
| 4 | 15.64 |
| 4.1 | 33.21 |
| 4.2 | 60.58 |
| 4.3 | 97.13 |
| 4.4 | 147.05 |
| 4.5 | 202.31 |
| 4.6 | 264.74 |
| 4.7 | 333.34 |
| 4.8 | 407.44 |
| 4.9 | 487.48 |
| 5 | 571.56 |
TPS62840驱动的负载与上述负载相同。 您可以看到、它相当一致、直到达到3.9到4V 之间。
在此提出任何见解都将不胜感激。
您好,Louis
感谢您的回复!
您如何测量静态电流?
望远镜拍摄的照片。 我将从 Agilent E3645A 馈送它。
您能不能探测使能引脚(EN)?
当然可以。 我们会回来给您。 我确实有一个100k 的上拉电阻、因此它的默认状态为 on。 一旦输出正常、内置下拉电阻器应该会断开? 即使它仍然启用、指数用电量也与可能的电阻分压器电流不完全匹配。

请同时探测开关节点(SW)以查看设备在进行扫描时在何种输入电压下会退出100%模式运行。
好的。 我没有高阻抗探头、因此越过手指就不会对开关产生太大影响。
此外,您是否测试过不同的电路板和/或不同的 TPS62840 IC,以确保不仅仅是一个有问题或有缺陷的芯片?
它应用于该设计的所有器件。
您能不能探测使能引脚(EN)?

下面是我的 Saleae 以10ms/s 的速度运行、每61ms 有一些有趣的脉冲的屏幕截图。 这时输入电压为5V。 此处为3.6V:

尊敬的 Jared:
我认为 STOP 引脚 可以保持悬空、但您可以 将其接地以检查它是否可以解决该问题。
我不认为是输出 LC 滤波器。 也就是说、如果可行、您可以使用 EVM 的电感器和输出电容器来测试电路板。 输入电容器也是如此。
如果上述操作无法解决问题、我们来 排除问题是发生在输入还是输出上。
此致、
路易
我认为 停止引脚 可以悬空,但您可以 将其绑定到接地以检查它是否解决了问题。
在 EVK 上尝试过。 没有区别。
我不相信它是输出 LC 滤波器。 也就是说、如果可行、您可以使用 EVM 的电感器和输出电容器来测试电路板。 输入电容器也是如此。
现在尝试一下。 没有区别。
如果上述 问题无法解决,则让我们对问题是发生在输入还是输出进行故障排除。
接下来我将尝试这些。 谢谢