This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:最大输出电流限制

Guru**** 2383060 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95480RWJ, TPS53667, TPS53647
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254966/tps53647-maximum-output-current-limitation

器件型号:TPS53647
主题中讨论的其他器件:CSD95480RWJTPS53667

尊敬的先生/女士

我们目前将 TPS53647RTAR 与 4个  已附加 CSD95480RWJ 原理图、供您的 108A 当前. 现在我们想对下一个示例使用 150A 电流   CSD95480RWJ 最高支持70A。

但 TPS53647RTAR 数据表显示它仅可用于120A。 您能不能告诉它的电流限制是什么. 我们是否可以将相同的设计用于 150A 或不150A ,如果我们不能使用它为150 A 你可以建议一些替代方案为150 A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Prabhjot,

    TPS53647的最大建议电流确实为120A、我建议引脚对引脚替代 TPS53667、它的建议最大电流为180A。 这是一个6相控制器、但仍可以通过4相进行配置。

    此致、

    克里斯·巴图斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复

    另究竟是器件 TPS53647的限制、因为 MOSFET 能够承受70A 的电流、但 PMIC 限制为120A。

    如果我们使用部件 TPS53667的4相、是否适用相同的电流限制?

    正如我们在数据表 SNAP 中看到的、附加的 Vout=0.88V、Imax=120A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Prabhjot,

    根据数据表中的电气特性、F-IMAX 引脚的最大电压似乎为 Vref (1.7V)。

    如果在数据表中使用 IMAX 计算公式、则建议最大值为:

    1*256 - 0.5= 255.5A

    很抱歉,我的上一篇文章不正确。  在上一篇文章中发送的表格中的 IMAX 值必须仅为示例。  

    此致、

    克里斯·巴图斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我对您谈论的  TPS53647或 TPS53667哪一部分感到有点困惑 。 如果您谈论的是 TPS53647器件、这意味着我们可以使用相同的器件来绘制四相150A 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Prabhjot,

    很抱歉、TPS53647的 IMAX 限制为255.5A。 您可以使用同一器件来绘制150A。

    此致、

    克里斯·巴图斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢您的澄清

    最后、我们将介绍  Vout=0.88V、Iout=150A 的 TPS53647器件

    我们只需将 R-IMAX 电阻更改为21K 即可将电流 VF IMAX 值更改为1V、从而将最大输出电流设为150A

    请确认我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Prabhjot,

    您对 R-Imax 的理解是正确的、如果将 R-Imax 替换为21k 欧姆的电阻器、则会在150A Imax 设置下导致引脚上的电压为1V。

    但是、在研究该系统的设计时、CSD95480的建议 TDC 电流仅为25A (不是70A)。 如果您正在尝试绘制连续150A、该解决方案将不起作用。 您将需要使用具有40A 连续输出的 CSD95410。  我们还建议改为五相解决方案、以获得出色的热性能。  

    此致、

    克里斯·巴图斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

     建议 TDC 电流仅为25A (不是70A)的含义。 如数据表显示连续电流为70A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Prabhjot,

    本数据表中的"连续输出电流" 定义为 高达500us 的脉冲持续时间、如果在直流 RMS 条件下运行更长时间、功率级的寿命可能会缩短。 对于 具有大部分连续工作电流的系统、TI 建议 CSD95480的最大 RMS 热设计电流(TDC)为25A。 如果这适用于您的系统、我们建议升级到 CSD95410 (40A TDC)。

    此致、

    克里斯·巴图斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    我们能否将器件 TPS53667RTAT 与四个 CSD95410RRBT 配合使用? 其中 Iout=136A 和 Vout=0.88V。 如果是、未使用的 PWM 和 CSP 引脚的状态应该是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Prabhjot,

    是的、可以。 可以将未使用的 PWM 引脚保持悬空、CSP 引脚必须遵循随附的表:

    在本例中、您要将 CSP5连接到3.3V、并且可以使 CSP6保持悬空。

    此致、

    克里斯·巴图斯卡