This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A11:EN 电压是否可以超过 IN 和/或偏置电压?

Guru**** 2556540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264681/tps7a11-can-the-en-voltage-exceed-the-in-and-or-bias-voltage

器件型号:TPS7A11

EN 电压是否能够超过 IN 和/或偏置电压?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、  

    该器件可在 EN 高于 VIN 和 VBIAS 时正常工作:

    只要不违反绝对最大值:

    请注意  当 EN 引脚被驱动至比 VIN 更高的电压时、流入 EN 引脚的电流会增加。 如果此流量增加导致应用中出现问题、请在 VIN 为高电平后对 EN 引脚进行排序、或将 EN 连接到 VIN 以防止此流量增加。 如果 EN 被驱动至一个高于 VIN 的电压、将 EN 上的频率限制在10kHz 以下。

    此致!

    朱利耶特