This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62868:TPS626868输出电压调整过程

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62868

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265345/tps62868-tps626868-vout-adjusting-process

器件型号:TPS62868

大家好。

您能否确认我是否正确理解了 TPS62868 Vout 调整过程?

我知道、在启动序列期间、VSET/VSET VID 确认连接的电阻器值并斜升至 启动输出电压。

例如、如果我选择 TPS628682ARQY 并将86.6k Ω 电阻器连接到 VSET/VSET VID、它会上升到1.8V、对吧?

   

我的问题是、如果我在启动后不调节 VSET/Vout 引脚的状态、VID 引脚将会被下拉、无论我如何通过 VID 调节 Vout、

它只能通过 Vout1寄存器进行更改、对吧?

感谢您的支持。

此致、

常民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Changmin:

    是的、正确。

    这对您有用吗?  您想要 I2C 吗?

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、Chris!!