请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HD3SS3220 大家好、
我计划设计 USB-Type C UFP、需要不带 I2C 控制的 MUX 和 CC 控制器。
问题:
1.如果我不使用 I2C 控制器也不选择电流模式(ADDR=NC)、您能建议如何端接以下引脚吗?
让它们保持断开(NC)是可以的吗?
- SDA/OUT1
- SCL/OUT2
- INT_N/OUT3
2.如果我拉低 ENn_MUX =固定低电平,是否有任何问题?
此致、