This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27621-G1:BQ27621-G1自定义配置

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27427, BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265585/bq27621-g1-bq27621-g1-custom-configuration

器件型号:BQ27621-G1
主题中讨论的其他器件:BQ27427BQ27220
  • 我们在应用中采用单节锂聚合物电池、并且需要具有基于 I2C 的电量监测计 IC。

     

    我们选出了 BQ27621、BQ27427和 BQ27220。
  • 对于所有这3个器件(BQ27621 BQ27427、BQ27220 ),自定义配置可由我们来完成,或者是否对 TI 有任何 OTP 的依赖性?
  • 如果 BQ27621可由我们自定义配置,那么请分享这些步骤。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 bq27621-G1快速入门指南。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose:

     我们可以完成 BQ27621的自定义设置。
    订购或支付任何费用时不依赖于 TI。 请确认  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavesh:

    正确、用户可以根据其应用要求自定义设置。 无需依赖 TI 来修改数据存储器。

    请按照之前分享的第3部分中的步骤操作。

    此致、
    何塞·库索