This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:LM5146-Q1 RILIM 电阻容差选择

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265302/lm5146-lm5146-q1-rilim-resistance-tolerance-selection

器件型号:LM5146

我有一个问题。

在为 RILIM 电阻器选择容差时、您建议的容差是多少?

1%、0.5%或0.1%?

过流保护限值也会根据 LM5146的 IRDSO 电流(180uA ~ 220uA)变化约9%。

当然、使用精密的电阻器将降低 OCP 容差、但由于它与产品配置量有关、

我想知道 TI 工程师建议的容差。

另外、在设计电路时、通常设计多大比例的 OCP? +-10%还是15%?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jongmin:

    MOSFET RDSON 可能会有很大的差异。

    我们确实有 RILIM 电流的温度系数、但该系数基于 IC 温度、它与 MOSFET 温度可能略有不同。

    为了获得更好的容差、电流检测电阻器会更好。

    我使用的电流检测电阻器为1%、RILIM 也可能为1%。 0.5%可能没问题、但我认为0.1%可能会使成本增加太多。

    由于这是谷值电流限制、电感器谷值电流由电阻器设置、峰值电流可能更高。

    谷值电流限值可超出最大输出电流确定值10-15%。 一切由您来决定。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多