This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:与 BQ-studio 的 SMBus 通信失败。

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76200, BQ78350-R1, EV2400, BQ76930, BQSTUDIO, BQ76940, TIDA-00792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258007/bq78350-r1-smbus-communication-failed-with-bq-studio

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: EV2400、 BQ76930、BQ78350、 BQSTUDIO、BQ76200、 BQ76940、 TIDA-00792

BQ78350-R1 IC 引脚11 (SMBD)和13 (SMBC) 与微控制器的 SMBus 线路通信失败。

测试点的 SMBus 测量电压为 0V。 预期电压为+3.3V。

 从 BQ7693006DBTR IC REG-OUT 引脚获取电源 VCC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhaval:

    您使用的是定制板还是我们的评估板(EVM)?  

    在我们的 EVM 中、SMBus 通信3.3V 来自连接到 J17上的 EV2400。 图39 从   bq76930和 bq76940评估模块

    BQ76930监控器器件的 REGOUT 用于为 BQ78350中的 VCC 供电。 此外、REGOUT 还用于为 BQ76930中的 I2C 通信线路供电。

    请直接比较与 BQ76930 EVM 的通信连接。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose Couso,

    我同意你的建议。 我有两个用于与 BQ Studio 通信的定制电池组电路板。

    这两款定制电路板包括 BQ7693006DBTR、BQ78350-R1和 BQ769200PWR IC。 其中一个电路板已成功与 BQ Studio 通信 并正常工作。

    第二个失败。

    我已检查所有条件、元件、设计电路等。所有条件都与 EVM 匹配。 但是、 如何解决该问题。 请推荐最好的解决方案。。。

    我们还会观察到电路板上的所有 LED 指示及其充电状态、即 LED 亮起百分比。 我们 在 SMBus 重新焊接或更换100欧姆、1M 欧姆等器件和保护二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhaval:

    两个定制板是否相同? 如果是、它们应该工作相同。 也许会比较您的两个定制板、看看有什么不同。

    您是否使用 BQStudio 同时连接两个电路板? 另外、只是为了澄清一点、只有 BQ78350才能通过 SMBus 与 BQStudio 通信。 BQ76930将通过 I2C 直接与 BQ78350通信。  

    如果连接到 EV2400、SMBus 通信线路应显示3.3V。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose

    是的、这两个定制板是相同的且工作正常。 我们 在不同的时隙通过 BQ Studio 逐个连接电路板。 其中一个电路板正确与 Bq Studio 进行通信、 在其断开连接后成功工作、并采用第二个电路板进行通信。

    我们确信只有 BQ78350通过 SMBus 进行通信、AFE- BQ76930将直接通过 I2C 与电量监测计 IC 进行连接。

    没错、  当连接到 EV2400时、我们观察到 SMBus 通信线路显示为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhaval:

    毫无疑问,  当连接到 EV2400时,我们观察到 SMBus 通信线路显示为3.3V。

    问题现已解决吗? 最初您的问题是 SMBus 通信线路的电压为0V、但现在您似乎了解原因。  

    如果我还有其他需要帮助的地方、请告诉我。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我了解 SMBus 电压概念、但在第二个电路板中存在问题。 当 第二个定制板连接到 EV2400时、仍然无法在 SMBus 上观察到3.3V。

    我们再次仔细检查了所有与 SMBus 相关的组件、没有发现问题、并且正确焊接在电路板上。

    SMBus 有什么解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhaval:

    如果两个定制板相同、那么故障是什么? 其中一个在连接了 EV2400时具有3.3V 电压、另一个没有。 是否在两块板上的 EV2400端口附近进行了探测? 请执行此操作并查看失败的地方。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我已在两个板上的 EV2400端口附近探测、当连接到定制 BMS 板时、我们测量到3.3V。

    但面临同样的问题、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhaval:

    这里没有添加什么内容。

    您提到过:  

    当 连接到 EV2400的第二个定制板在 SMBus 上仍未观察到3.3V 时。

    最新回复:

    我已经在两块板上的 EV2400端口附近探测了,当连接到定制 BMS 板时,我们测量到3.3V。

    我有点困惑。 您在哪里探测? 如有可能、请分享原理图和设置、并指出您正在探测的位置。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我已经粉碎了一个原理图 PDF 文件和设置 JPG 文件为您的参考。

    当连接到 EV2400时、我已经探测 TP 15和 TP16以测量3.3V。 还在 EV2400 SMBus 电缆连接器上探测。

     在 ALERT 引脚(TP 8)处发现的另一个问题保持高电平-在 TP 8上观察到2.5V。 我喜欢 BQ78350和 BQ76930相关的文档和参考技术手册。  

    在 BQ78350中、技术参考显示了 3.6.3 AFE ALERT OVRD 保护部分指出器件可以检测到外部覆盖信号。因此、ALERT 引脚保持高电平、请提供解决方案来克服这一问题 issue.e2e.ti.com/.../24V_5F00_6S_5F00_BMS.pdfe2e.ti.com/.../24V_5F00_6S_5F00_BMS_5F00_3D_5F00_PCB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhaval:

    很抱歉耽误你的时间、E2E 网站 维护掉了

    警报引脚为高电平是 BQ76930中的一种常见情况。 这是一个对噪声非常敏感的引脚、如果看到过大的电容、则可以保持高电平、建议在该引脚上使用250us 的时间常数滤波器。 请检查以下线程、以获得更好的调试 和更多详细信息。

    螺纹1
    线程2
    螺纹3
    螺纹4

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您分享了一个主题帖。 我希望它对解决我的问题非常有帮助。

    我对原理图还有另一个问题、如果需要对硬件设计原理图进行更改、请查看并提出建议。

    当我的定制电路板与 BQ Studio 通信时、我们将解决 ALERT 引脚的问题。

    我们仍然在进行 SMBus 故障分析并尝试解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhaval:  

    我还有一个关于我的原理图的问题,请查看并建议是否需要对硬件设计原理图进行任何更改。

    是否有您希望查看原理图的特定区域? 最好的方法是直接将其与 EVM 原理图进行比较。  

    此外、我们还提供了展示 BQ78350 + BQ76940 + BQ76200的参考设计。 TIDA-00792

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jose、

    我将参考 TIDA-00792参考设计并比较我的定制电路板设计原理图。 如果任何特定要求与定制板不匹配或解决了我的问题、将很快更新...!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhaval:

    听起来很不错。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    当定制电路板连接到 EVM 和 PC 时、我遇到了另一个问题。 在自动关闭 BQ-Studio 后的几秒钟内、SMBus 进行通信。

    而错误显示电池状态表示为771%。 我已附上一份快照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhaval:

    什么是定制电路板? 电路设计是什么、您为什么要将其连接到 EVM?

    BQStudio 未检测到正确的固件。 读数不正确。 请详细说明您的用例、以便我为您提供进一步的指导。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个定制的 BMS 板、其中包含 BQ78350、BQ76930和 BQ76200 IC。 我将谈论的是在之前的主题中讨论的电路板。

    此前曾有过关于两块 BMS 板的讨论,其中一块板面对 SMBus 通信失败并关闭 BQ studio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhaval:

    为什么要将定制板与 TI 的 EVM 对接? 这可能会导致通信问题、因为 BQstudio 不知道要与哪个器件通信。

    请详细说明您的设置以及您看到的是什么。  

    此致、
    何塞·库索