This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5123-Q1:禁用 OVP 以实现更好的 D 类音频放大器轨跟踪

Guru**** 2511085 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264638/lm5123-q1-disable-ovp-for-better-class-d-audio-amplifier-rail-tracking

器件型号:LM5123-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS5825P

大家好!

我们将 LM5123与轨跟踪放大器 TAS5825P 结合使用。 为跟踪引脚生成电压可以很好地与一些附加电路配合使用、但我们会遇到 LM5123的 OVP 问题。 由于 TAS5825P 生成电源轨跟踪信号的方式、目标电压可能会在瞬间从24V 变为6V、而实际输出电压由输出电容器进行缓冲、并以更慢的速度灌入。 对我们来说、理想的行为是 LM5123进入空闲模式、同时禁用高 FET 和低 FET、并等待输出电压接近或低于目标电压以再次开始切换。 但是由于 OVP 功能、如果目标电压低于输出电压的~90%(对于我们的用例而言是完全合适的)、 它会驱动高 FET 并将输入电压短路到输出电压、从而产生超过50A 的反向电流尖峰、持续~100 µs μ s。 权变措施是始终使目标灌电压比输出电压慢、这是可行的、但并不那么有效。 因此、我们想知道有没有办法禁用 LM5123的 OVP、是否将跟踪耦合到输出电压、或者更好的办法是使用类似的同步升压控制器、而不实施强制 OVP。

此致、

乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!
    感谢您通过 e2e 联系我们。

    对于(H 类)音频应用、请使用 LM51231而不是 LM5123。

    另请注意以下几点:
    您写道:目标电压可以几乎瞬间从24V 变为6V
    有必要减慢目标电压的变化速度/对其进行滤波、并且其变化不会太快。
    否则、功率级无法跟随命令的信号。

    此致、
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!


    感谢您的快速回答。 LM51231、OVP 的处理方式与 LM5123截然不同、这种说法是否正确? 如果我读正确、如果在二极管仿真模式下 Vout-reg 低于 Vout、则没问题、它会只是打开所有 MOSFET、直到 Vout 与 Vout-reg 的值接近。 这对我们来说将是完美的。

    由于电源轨跟踪的性质、我们需要支持快速上升的 Vout-reg、但如果发生的最坏情况是 Vout 不会像 Vout-reg 那样快速上升、这不会是问题。 我们可以在放大器中对此进行校正。 问题只是 LM5123进入 OVP 模式并将24V PVDD 短接至8V VBAT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    是的、LM5123会在 TRK 引脚上的电压下降时尝试主动降低输出电压。 (因为较低的输出电压就是您实际要求的)。

    而 LM51231应进入旁路模式(无反向电流)。

    此外、对于 LM51231、OVP 电平和它们之间的迟滞更高。

    此致

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!
    非常好。 我们将评估用 LM51231代替它、但根据您的上述内容和数据表、应该就是解决方案。 非常感谢您的帮助!