This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:"No ROM detected、No devices Found"after a successful Firmware download (UCD3138:"未检测到 ROM、未找到器件和 quot)。 (硬件正常工作。)

Guru**** 2534930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264830/ucd3138-no-rom-detected-no-devices-found-after-a-success-firmware-download-the-hardware-functions-normally

器件型号:UCD3138

成功下载固件(通过"器件 ID"找到器件、将其写入 ROM 模式 、连接上电时自动启动)后、电路板正常工作。

但当我们将该器件重新连接到适配器时、无法找到或检测到该器件(ROM 模式)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCD3XXX 器件 GUI 显示"错误:无法与 ROM 通信、器件许多处于闪存模式。

    如何在闪存模式下重写或扫描器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您能提供您正在使用的 GUI 版本吗?

    此致、

    许美