This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR54406:可以使用 LMR54406获取指定的电流值

Guru**** 2811625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS628511, TPS62824, LMR54406, LMR54410, TPS628510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262356/lmr54406-can-t-get-the-specified-current-value-with-lmr54406

器件型号:LMR54406
主题中讨论的其他器件: LMR54410TPS628510、TPS62824、TPS628511 Strike

我们购买了 LMR54406FDBVR、并将其设置为在5V 输入电压下生成2.5V 电压、请参阅数据表第18页上的应用手册。 电阻值47k 和22.1k。 L=的10 μH。 输出级电容器22μF。


我们能够获得大约2.5V 的电压、但电流只有几 mA。 (如果使用可变电阻器降低电阻值、则当电流只有几 mA 时、输出电压将降至0V。)
这没问题、因为所提供的5V 电源能够实现高达5A 的电流。

P.S.

在试验电路板上进行。
所使用的外设无源组件是分立式产品。

感谢您提供有关可能原因的建议。

此致、

野口正树  

新东电机股份有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在试验电路板上进行的测试可能会产生噪声、因为直流/直流转换器应该进行布局优化。 您能否获得一个 EVM 进行测试? 或者您能否制作 PCB 板进行测试?

    此致、

    鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生 鸿嘉

    感谢您发送您的建议。

    我知道您必须优化布局才能进行测试。

    此外、我知道会产生噪声、但在使用试验电路板进行测试时是否有可能无法获得指定的电流?

    我想知道主要原因是什么。 此外、我想知道在选择 C、R、L 等外围器件时的阻抗点。

    此致、

    野口正树

    新东电机股份有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 LMR54406以高1.1MHz 频率进行开关、而试验电路板通常具有较大的寄生噪声、这种噪声很可能导致电路无法正常工作。 我强烈建议在 PCB 上进行测试。  

    关于 外设器件、请将输入电容器放置在 IC 附近。 并且 L 的值可以较小、例如4.7uH。 Cout=22uF、看上去一切正常。 有关每个元件的详细选择注意事项、更多详细信息、请参阅数据表第9.2.2节"详细设计注意事项"。  

    此致、

    鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 鸿嘉

    感谢您的建议、这是 Nemoto & Co.、Ltd.的 Noguchi。

    您是否销售 LMR54406的评估板? 如果您正在出售该产品、请告知我器件型号。

    此外、这款器件似乎具有严格的设计、因此我想考虑替代方案。 至于规格、我想生成5V 输入、2.5V 输出和500mA。 我还需要能够抵御雷击浪涌的器件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noguchi:

    我们有 LMR54410 EVM。 我在下面提供了链接、您可以在线订购。 LMR54410是1A 版本、与 LMR54406引脚对引脚兼容。 不仅对于此器件、还应注意所有直流/直流转换器的布局。 由于您的输入电压较低、我还将邀请我们的低 Vin 降压团队的同事参加、他们将针对您的应用为您提供其他建议。  

    https://www.ti.com/tool/LMR54410EVM

    此致、

    鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noguchi:

    您可以考虑将以下低 VIN 器件用于该应用:TPS62824、TPS628510/1

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun 先生:

    感谢您的建议。 该器件能否从5V 输入电压中生成2.5V 的输出电压500mA? 此外、评估是否容易? 如果您能向我发送数据表、那会很有帮助。

    此致、

    野口正树

    新东电机股份有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noguchi 先生:

    是的、这两个器件都可以使用5V 电源通过500mA 生成2.5V 输出。  

     数据表和评估 EVM 的链接如下:

    此致、

    瓦伦      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 varan、

    感谢您的快速回复。

    我们将订购您推荐的这些器件。

    这些器件比  LMR54406更容易评估吗?

     我听说、  由于器件具有高开关频率、很难在通用电路板上评估 LMR54406器件。 是否可以评估您在通用电路板上引入的器件?

    此致、

    野口正树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noguchi 先生:

    我不确定你是否能够让它在面包板上工作。 您将需要设计 PCB 或使用 EVM 对其进行评估。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun、

    您是否希望在 设备上获得以下产品?


    1.输入5V 电源、输出2.5V、500mA (通常约为200mA)
    2.即使施加上述电流,设备产生的热量也很小。
    3.即使在环境温度为50度的环境中也可以进行相同的操作。
    4.能够承受雷击浪涌4kV

    至于第4部分、该器件具有容差、我们正计划添加变阻器并对其进行测试。

    哪款器件最符合该要求?

    此致、

    野口正树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noguchi 先生:

    我 推荐的2个器件应能够满足 PCB 上的第1-3点。

    我们的器件通常没有雷击浪涌保护装置。 内置 ESD 保护已通过 JEDEC 标准测试。 雷击浪涌的电压时间曲线可能与 ESD 冲击不同。

    为雷击浪涌添加额外的保护二极管可能是一种可行的解决方案。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun、

    感谢您的意见和建议。

    您能否告诉我针对雷击浪涌的参考电路图(使用二极管)?

    此致、

    野口正树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noguchi 先生:

    您必须在电压轨和浪涌及 GND 平面之间连接二极管。

    您可以参阅以下应用手册以了解详情: https://www.ti.com/lit/an/slvae37/slvae37.pdf

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun、

    感谢您提供有关雷击浪涌对策的建议。

    如果您知道用于保护所选开关电源设备的有效或常用的器件名称,请告诉我。

    此致、

    野口正树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noguchi 先生:

    您能否发布一篇新的 e2e 帖子、以获取 针对雷击浪涌的电视器件的建议? 这将有助于为您安排合适的团队、为您提供保护二极管方面的支持。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun 先生:

    感谢您的答复。

    我将发表一篇新的 e2e 帖子 、以获取针对 雷击浪涌的电视器件的建议。

    顺便说一下、

    已订购多款您推荐的器件。  

    当输入电压为5V、输出电压为2.5V 且500mA 时、您认为器件本身产生了多大热量?

    此致、

    野口正树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noguchi 先生:

    对于 TPS62824和上述条件、总功率耗散约为80.3mW。 此功率大约64.5mW 来自 IC、其余来自电感器。

    您可以使用我们的 工具 WEBENCH Power Designer 工具 、在不同的操作条件下获得大量有用的器件参数。

    此致、

    瓦伦