This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV755P:当 Vin 和 EN 一起下降时、有源放电是否起作用

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV755P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264367/tlv755p-does-active-discharge-work-when-vin-and-en-fall-off-together

器件型号:TLV755P

大家好、

这是一个有关 TLV755P 有源输出放电功能的问题。

如果在客户的用例中、它们将 EN 和 VIN 连接在一起、当 EN 和 Vin 同时关断时、有源输出放电是否能够工作?

在我们的数据表中会注明:当提供足够的输入电压时、有源下拉电阻开启。 不知道什么是足够的指?

在这种情况下、如果客户想要使用没有独立 EN 控制的有源输出放电功能、建议的设计应该是什么?

此致、

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Brian、  

    查看数据表的各个部分后、看起来器件低于 UVLO 时、输出连接至 GND。  

    当 VIN 至少为1.2V 时、有源放电仍将导通:

    根据估算、有源下拉电路至少需要1V 的电压才能保持工作状态。 不过、我将联系设计部门、看看它们是否具有更精确的范围。  

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juliette,

    在 DS 中、显示了通过连接到 GND 的 NMOS 实现有源放电。

    我假设我们需要内部驱动电压来使 NMOS 保持开路、以便有源放电正常工作。  因此、当电压降至0时、有源放电可能无法正常工作?

    此致、

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Brian、  

    是的、这就是我想要解释的。 我们认为 VIN 必须至少为1V-1.2V、有源放电才能开启。   

    我已经在设计中了解保持启用有源放电的 NMOS 所需的最小 VIN 是多少。  

    此致!  

    朱利耶特