主题中讨论的其他器件: LMR54410、 TPS628510、TPS62824、TPS628511 、 Strike
我们购买了 LMR54406FDBVR、并将其设置为在5V 输入电压下生成2.5V 电压、请参阅数据表第18页上的应用手册。 电阻值47k 和22.1k。 L=的10 μH。 输出级电容器22μF。
我们能够获得大约2.5V 的电压、但电流只有几 mA。 (如果使用可变电阻器降低电阻值、则当电流只有几 mA 时、输出电压将降至0V。)
这没问题、因为所提供的5V 电源能够实现高达5A 的电流。
P.S.
在试验电路板上进行。
所使用的外设无源组件是分立式产品。
感谢您提供有关可能原因的建议。
此致、
野口正树
新东电机股份有限公司