请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS563252 主题中讨论的其他器件:TPS53312、
大家好、
客户使用 TPS53312、将 PG 上拉至 VREG5、并且 PG 引脚上存在干扰。 我看到了这个故事中的评论。
TPS53312:PG 干扰-电源管理-内部论坛-电源管理-内部- TI E2E 支持论坛
它提到 "您可以检查一些较新的器件、如 TPS563252/7 "。 使用分压器对输入电压进行 PG 上拉时、是否没有干扰?
谢谢。此致、
海亮