This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDO 选择建议

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV757P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265896/ldo-selection-recommendation

主题中讨论的其他器件:TLV757P

LDO 器件参数要求:最大输入电压约5V、输出电压3V、输出电流1A、压降:尽可能小。

是否建议将其用于具有高成本效益的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您向我们介绍 LDO。

    我会在您的应用中推荐 TLV757P、它支持1A 的负载电流、并且在1Amp 下具有出色的压降性能。

    对于3V 输出、对于-40C 至85C 的温度范围、压降大约为500mV;对于-40C 至125C、压降大约为650mV (最坏情况)。

    请查看器件、如果您有任何关于该器件的进一步问题、请告诉我。

    这是一种非常具有成本效益的 LDO 解决方案、有助于实现高成本效益。

    此致、
    罗哈特·福加特