This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5001-Q1:仿真未正确运行

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5001-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264524/lm5001-q1-simulation-not-running-properly

器件型号:LM5001-Q1

您好!

我使用 TI 网站上提供的 PSPICE 模型、使用数据表中显示的完全相同的电路运行 LM5001-Q1数据表中所示的升压应用的 LTspice 仿真。 但是、仿真会在4us 停止且不显示预期的48V 输出电压。 有人请仔细研究这一点。 我将分别附上 LTspice 仿真的图像、输出电压图和数据表中的应用电路图像。

请尽快考虑此问题。

此致

J·纳文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen Johny、
    感谢您通过 e2e 联系我们。

    我们的仿真模型是针对 PSpice 设计的。
    由于语法差异、不能保证它们能够在 LTSPICE 中工作。
    请使用 PSpice for TI、您可以从我们的网站免费下载该工具。

    此致、
    哈利