This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:闩锁

Guru**** 2512745 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264844/ucc21520-latch-up

器件型号:UCC21520

您好!

客户询问有关闩锁的情况。

・驾驶员是否有可能被锁闭?
如果驱动器 IC 具有 COMS 结构、我认为可能会由于 FET 镜片等因素而出现浪涌进入 IC、并且 IC 次级侧的电源发生短路。 (=闩锁)您能否告诉我是否可能发生闩锁?

・你能告诉我,如果发生闩锁怎么办?
要释放闩锁、必须切断驱动器电源二次侧的电源一次。
您是否有任何推荐的对策或应用手册?

根据我在数据表中看到的情况、输入和输出似乎分别具有20V/30V 的二极管。 但我找不到任何关于闩锁保护的解释、请告诉我。

此致、

广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi:

    我们有关此部分的专家 可能暂时不在办公室,他应在下一个工作日内回复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi:

    这始终是栅极驱动器设计的主要考虑因素、因为我们的所有驱动器都具有 CMOS 输出。 但是、引脚上的高输出电流和负瞬态是主要用例、因此应尽一切努力从器件设计中消除寄生 SCR 结构。

    我们的所有高电流引脚都具有多个防护环、并且水井周围使用了浅沟隔离以消除身体路径。 我已将-5V (双脉冲测试产生的瞬态、具有大量瞬态电流)注入 UCC21520的输出、并且未产生闩锁。 额定电流为2W 的 ESD 二极管是限制因素。

    我从来没见过闩锁现象、因为它只有一个大型 CMOS、不是集成电路、甚至是运算放大器。 您的疑虑是先发制人的。

    保护驱动器免受瞬态电源过压的影响要重要得多、瞬态电源过压通常与高开关节点谐振有关。 在逆变器设计中、外部钳位二极管、缓冲器和串联电阻很常见、必须考虑所有过压可能进入电源的地方并尝试制定电路对策。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sean - San:

    感谢您的详细解释。

    此致、

    广志