This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36010:峰值 eff @ 100mA

Guru**** 2503145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264291/lm36010-peak-eff-100ma

器件型号:LM36010

大家好、  

您能帮助测试 eff @ 100mA 吗,类似于下面的曲线(不同的 Vin )?  

我的客户想知道峰值 eff 是否能满足85%@ 25C、80%@85C。 谢谢。  

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    好的、我需要测试效率曲线还是只需确保效率满足要求?

    此外、您能否向我们提供有关客户及其 应用的更多详细信息?

    谢谢!

    伊夫·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、

    感谢您的答复。  

    客户希望检查我们的峰值效率是否可以满足其要求。 如果我们知道其中是峰值、我们可以测试该点以查看是否正常、我们可以告诉客户哪个 Vin 可以。 我认为2.5V 可能太低、无法满足该要求。  

    我将在客户离线时通知您。 谢谢。  

    BRS

    假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    我在100mA /25 C 条件下测试了效率曲线、您可以看到以下结果:

    从2.6V 到3.3V 的效率似乎始终高于85%。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、  

    感谢您的答复。 80%@ 85C 左右?  根据数据表中的曲线、85°C 和25°C 之间存在1~2%的间隙、那么应该满足这一要求、对吧? 谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    抱歉、昨天我病假太多、没有及时回复您。

    请参见下面25C/85C 效率曲线的比较结果:

    似乎两种温度条件都可以满足其要求。

    谢谢!

    Br、

    伊夫·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、  

    感谢您的答复。  

    它是好的,健康是更重要的。 再见。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    感谢您的理解。

    请告诉我、如果客户有其他要求、我们可以通过电子邮件继续关注此情况。

    谢谢!

    Br、

    伊韦斯