Other Parts Discussed in Thread: TPS62913
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62913 大家好!
我的一个客户对 TPS62913感兴趣。
但它们需要的是 TPS62913的24V 输入电压版本、因为其应用的输入电压为24V。
您是否有任何计划发布 TPS62913的 Vin 24V 版本?
非常感谢您的答复。
此致、
和也。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.