This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C53:UCC28C53替代 UCC28C43问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43, UCC28C53

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256925/ucc28c53-ucc28c53-replace-ucc28c43-issue

器件型号:UCC28C53
主题中讨论的其他器件:UCC28C43

您好  

我们的 PSU 使用 UCC28C43、PSU 可正常工作。 替换为  UCC28C53时的代码示例。 PSU 无法在正常负载下启动。 VCC (引脚7)断续。

我想问一下、在这种情况下、我应该调整什么部分?

e2e.ti.com/.../SPARK11R1_5F00_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的设计中的引脚7连接在哪里? 您的电路仅显示一条、但不显示连接位置的指示。

    此外、还请提供引脚7断续波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    引脚7连接到 D6 (引脚3)。

    请参阅随附的波形。  UCC28C53可在上电后1分钟内启动、但可能始终无法启动。

    .e2e.ti.com/.../UCC28C53-VCC-waveform_5F00_20230808.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该波形显示 VDD 在1分钟后一直保持在9V 以下。 这意味着你的启动电路以某种方式不能进一步充电,直到后来.

    首先看看该 IC 单元是否有问题。 您可以使用全新的替换测试过的电池。 如果新的可以工作,那么旧的可能有一些东西不好,损坏或部分损坏。 让我们首先确认一个新单元是否可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,洪

    我曾尝试过多个 UCC28C53、它们显示了相同的问题。   

    我认为 UCC28C53和 UCC28C43之间的启动有一个不同 。

     降低充电电阻 R37/R38/R39/R40/R28、可以更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、降低这些电阻值应该有助于获得更高的启动电流来为 VDD 充电。 但如果 UCC28C43可以通过电阻值启动、则 UCC28C53应启动、因为数据表显示 UCC28C53启动电流不高于 UCC28C43。 但您可以尝试减小这些电阻值、然后重新测试、看看转换器是否可以启动、而无需等待1分钟。 这可能是因为该特定批次 UCC28C43具有较低的启动电流。 这些电阻值是多少、您用于启动转换器的输入电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,洪

    电阻390k Ω、输入电压200Vac~265Vac。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    启动电流最大为75uA、因此 IC 应该可以启动。 看上去有问题、不正确。 VDD 引脚上的总电容是多少?

    此外、您能否在此电路板上尝试 ucc28c43、以查看是否可以开始?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,洪

     总电容为80uF,μ F、I 也增加到128uF。 它仍然无法正常工作。

    ucc28c43可以正常启动、已经尝试了4个电路板。  

    是否是循环返原问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,洪

    我将电阻器更改为260千欧、它也无法启动。

    BTW、当实验板在1分钟内启动并反复断电再接通时、可以 立即启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的反馈电路组件值(如 R76、R49和 R82)和输出电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    R76= 0 Ω、R49= 1.8k Ω、R82= 1k Ω

    输出电压= 13V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,洪

     连接了 VOUT (UCC28C53 PIN6)和 VCS (R62)波形。 板会重复执行以尝试启动、但失败了。

    请帮助检查。

    e2e.ti.com/.../UCC28C53-start_2D00_up-issue-waveform_5F00_20230809.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以同时测量引脚1波形以及引脚6和 Vcc 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,洪

    请参阅下面的波形

     e2e.ti.com/.../4705.UCC28C53-start_2D00_up-issue-waveform_5F00_20230810.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题似乎是由于 COMP 引脚电流不同所致。 您的设计中的光耦合器集电极电流可以大致估算为略高于3 3.5mA 的值。 UCC28C43 COMP 电流借助这些值、COMP 引脚电压可被下拉至接近零。 但 UCC28C53 COMP 需要超过4的电流连接至4.5mA、才能将 COMP 下拉至接近零。 因此您现有的光耦合器电流不够。

    看起来您的电路没有使用 R45和 C50。 您可以尝试将 C50短接并在 R45位置添加一个电阻器、以查看问题是否可以得到解决或改进。 电阻值应在1.5k 欧姆和2.5k 欧姆之间、您可以从2k 欧姆开始、看看启动时间是否正常、启动时间比之前要短得多。 如果可以、您可以尝试从1.5k 到2.5k 的不同电阻值以实现正确启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,洪

    实际上、现在 R45nA=10k Ω、C50nA=0.01uF。 我应该在这种情况下尝试你的解决方案吗?

    是否可以更改 R49和 R82以增大 COMP 电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,洪

    增加 RCS 的电阻器(R62、R64、R65、R100、R101、R102)后、似乎改善了启动问题。 您能否分析 根本原因是什么?

    BTW、还有另一个问题、

    1.关闭电路板电源。 UCC28C53仍在断续模式下工作、直到 C5能量耗尽。

    2.有时在断电过程中会损坏 PIN6引脚、引脚6 和 引脚5短路(阻抗将为0欧姆、30欧姆或70欧姆)。  在本 例中、多个 UCC28C53损坏了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以尝试将 R49从1.82k 更改为1k 到1.5k 的某个值、以查看是否有改进。

    由于 CS 的脉冲宽度更窄、因此增加 RCS 在启动期间将 COMP 保持在较低的电压、以便更早地达到阈值。 转换器负载范围是多少? 根据负载范围、仍有机会使 COMP 保持高电平而无法正常工作。

    您需要提供引脚6波形进行分析。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    我尝试一下 R49=1.5k Ω、它可以启动。 但断电后、PIN6已损坏。

    该电感器负载范围为13V、从0.1A 到7A、PIN6波形如下所示。

    e2e.ti.com/.../UCC28C53-start_2D00_up-issue-waveform_5F00_20230811.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在断电时需要捕获引脚6的波形。 我想一个可能的原因是引脚6 尖峰过高或引脚6发生短路。

    正常工作波形未显示、因此我们找不到原因、也无法确定如何修复。

    您可以使用正常的触发器或单个触发器在断电期间捕获引脚6的波形。 或者、如果您的示波器具有此类功能、请使用放大功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,洪

    对于 USS28C53中的 PIN6损坏问题、波形如下所示

    1.引脚6的断电波形。

    测量 PIN6到引脚5的阻抗、63欧姆

    2. 再次通电,引脚6的波,它不能启动。

    3.改回 UCC28C43,它在加电和断电时正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,洪

    将 R19从5.1 Ω 更改为10 Ω、UCC28C53引脚6可在断电级正常工作。  

    该测试显示、  在灌电流情况下、UCC28C53 PIN6比 UCC28C43 PIN6更灵敏。 但在数据表中、OUT 引脚的电流范围是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果将 R19更改为更大可以避免断电损坏、则意味着引脚6的平均电流可能超过200mA。

    如果您需要、可以检查引脚6的电流、看看是否出现了这种情况。

    由于您的电路板现在可以工作、我认为该线程可以关闭。 如果需要进一步的支持、可以重新打开这个线程或创建一个新线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,洪

    另一 个问题是、当将输入电压降至150Vac 以下时、无法启动。

    我们需要85VAC~265VAC 的宽输入电压。 我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否显示输入电压< 150Vac 时上电时的 COMP 引脚波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,洪

    1.85VAC 低输入电压无法像这样启动 COMP

    2.100VAC 低输入电压启动 COMP 如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否尝试进一步降低 R49? R49 = 1.5k、对吧? 如果将其减小到接近1k、会怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,洪

    测量波形时、R49 = 1k Ω  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    R49 = 1k 时的波形在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    这是 R49=1k Ω,下的波形、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供象用 R49放大的 COMP 那样放大的 OUT、COMP、VCC 和 Isense 的波形? 如果可以的话、请在一张图片中绘制这些波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于很长时间没有沟通、我认为您的问题已经解决。 我将关闭该主题。 如果您需要其他支持、可以重新打开此主题或打开新主题。