This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161:当 Vin 插入48V 电池输入时、VCC 将增加

Guru**** 2505795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260665/lm5161-vcc-will-increase-when-vin-plug-the-48v-battery-input

器件型号:LM5161

尊敬的专家

下面是 LM5161PWPT 实际电路应用中的波形测量数据。  

-热插拔过程中引脚10 (VCC 引脚)出现异常20V 峰值电压(手动插入外部56V 连接器为 LM5161PWPT 的输入引脚3加电输入直流电压)。

-冷插拔过程中没有出现异常的20V 峰值电压问题(先手动插入外部56V 的连接器,然后打开输入端56V 直流电压到 LM5161PWPT )。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    感谢您发送编修。  由于 e2e 维护、我现在只看到您的帖子。  我需要咨询我们的团队、尤其是之前为其提供支持的工程师。  我会尝试通过 COB 下一个 Tue the USA Time 回到你。

    同时、您还可以分享波形吗?

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao

    测试波形:

    CH1 (黄色):C52两端的电压(或引脚8和10上的电压   ) CH2 (蓝色 ):12V 直流输出          (TP3) CH3 (红色):56V 水银的56VDC

    引脚8和10上的最大峰值电压约为20Vdc。

    缩放:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    感谢您的波形。   恐怕 VCC 电压尖峰不现实、但会受到常规探针长接地引线的影响。  您是否会使用带有短接地线的探头来监测 VCC?

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao

    引脚10上已多次捕获过压结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    我将邀请我们的工程师看看我们是否可以在 EVM 上复制该文件。   我会在接下来的几天里向您介绍最新情况。

    同时、您能否让客户在 R68上放置一个100nF 电容器、看看问题是否得到解决?

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garbriel:

    只是简单的更新: 我们的工程师正在订购一个 EVM-我们的实验室没有,并将运行测试.  EVM 可能需要几天时间才能出现。  很抱歉耽误你的时间。 我将在获得结果后立即更新。  

    此致、

    友好