This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5067:正常运行期间热插拔控制器损坏

Guru**** 2509965 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257466/lm5067-hotswap-controller-gets-damaged-during-normal-operation

器件型号:LM5067

您好!

我们基于 LM5067 hostswap 控制器完成了两项设计、

Designe2e.ti.com/.../Design_2D00_2.pdfe2e.ti.com/.../Design_2D00_1.pdf-1:

-48V、10A 设计,这是一个很好的工作。

设计2:

-48V、45A 设计、器件 LM5067经常损坏(SENSE 和 OUT 引脚之间出现短路或阻抗非常低)。 这是我看到的和你说的。

请查看随附的设计并提供您的反馈。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaison:

    感谢您的联系!

    您在哪种测试条件下观察故障? 您能否分享测试波形以了解问题

    为什么在45A 设计中使用背对背 FET。 我认为 Q1在稳态下没有获得足够的驱动。 您能否检查它的栅极电压。  

    您是否也看到 LM5067或 FET 的损坏?

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的跟进。

    在向输入端施加48V 电压时、在正常测试条件下观察到故障。 将捕获并共享更换损坏的器件后的波形。

    背对背 FET 用于反极性保护(串联二极管用于低功耗设计)。

    在以源极为基准的12至13V 左右观察到栅极电压、

    此致、

    Jaison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaison:

    非常感谢您的详细信息。 我们将等待测试结果。 还要检查 LM5067或 FET 是否出现损坏 ?

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    不会损坏 FET。 只有 LM5067会受损(SENSE 和 OUT 引脚之间的阻抗短路或非常低)。

    请提供您对设计的反馈、因为进一步的测试结果将需要一些时间、因为我们正在等待 LM5067的新库存以更换损坏的器件。

    谢谢。

    Jaison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaison:

    请填写设计计算器并与我们分享以便审查设计。  

    https://www.ti.com/tool/LM5067QUICK-CALC 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请找到设计计算器表。

    e2e.ti.com/.../LM5067_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_E_5F00_48V_5F00_40A_5F00_IXTH240N15X4_5F00_300uF_5F00_60vMax.xlsx

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaison:

    我们需要知道 RthjA 、它是 Rthjc、Rthcs 和 Rthsa 的总和。  Rthjc 和 Rthcs 的值 在 MOSFET 数据表中提及。 请从散热器数据表中找到 Rthsa 的值。 RthJA vale 应输入到 LM5067设计计算器的 F59单元中、以获得 最高 FET 结温。

    您是否知道器件损坏的确切测试条件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、FET 未损坏、只有 LM5067损坏。

    PFB 用于 FET 的散热器的热性能。 系统中的气流速度约为600英尺/分钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaison:

    SENSE 到 OUT 相当于 MOSFET 的源漏。 更换控制器后、电路板是否工作正常?  您是否知道器件损坏的确切测试条件? 如 Rakesh 所建议、请在器件损坏时分享实验波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    从电路板上移除器件并检查其损坏/短路情况。 发现 FET 正常、发现 LM5067短路。

    请求您审查设计、直到我们可以在更换阻尼器件的情况下重现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaison:

    我不确定承载满负载电流时的最高稳态 MOSFET 结温。 否则、设计看起来不错。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在更换损坏的 LM5067后、我们可以观察到更多情况。

    -两个背对背连接的 MOSFET 确实造成了一些问题,虽然这种情况已由我们的一位设计师在设计期间在这个论坛上确认(https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201886/lm5067-reverse-polarity-protection?keyMatch=LM5067)。 在 向电路施加输入48V 时、LM5067会损坏。 损坏的不是栅极引脚、而是 SENSE 和 OUT 引脚短路且 FET 保持正常。

    -更换了 LM5067、删除了一个 FET 和在栅极引脚处提供的额外电容。 这种情况下工作正常(只有在移除栅极引脚上的额外电容器后才会稳定)。

    我们无法捕获快速发生的故障案例的任何波形。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    +注释捕获是在工作状态下(也注意,二极管 D24、D25被删除,并且 R115在工作状态下被替换为0欧姆),

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将进行分析、并在明天回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请对此进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。 背对背 MOSFET 不能由 LM5067驱动。 只能使用一个 MOSFET (Q2)。