This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:输入电流限制处的输入电流精度:2.5A

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264724/bq25898-input-current-accuracy-at-input-current-limit-2-5a

器件型号:BQ25898

大家好、

如果我们设置了输入电流限制:2.5A、您能帮助检查什么是输入电流精度吗?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:  

    遗憾的是、对于2.5A 输入电流限制、我们没有可用的精度数据。 输入电流限制设置旨在使2.5A 成为最大值、这与 IINLIM 设置是数据表第10页电气特性表中所列较低电流值的规格的最大值类似。  

    查看我们已提供的数据、输入电流限制设置值2.5A 的最小值应在2.1A 至2.2A 范围内、最大值应为2.5A。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    感谢您的回复! 您是说、一旦我们将电流限制设置为2.5A、输入电流通常不会超过该值?  

    我们的客户想再次检查输入电流限制是否为2.5A、实际电流是否会达到2.75A? 精度大于10%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    客户和我、我们不了解 IINLIM 设置的机制、您能帮助解释一下吗?

    他们需要向您检查输入电流限制的最大值、我注意到在第10页中、最大值为1500mA。

    如果插入了适配器、则输入电流的最大值为3.25A。

    在 ILIM 引脚的说明中、该值可以通过电阻器和寄存器位进行设置。

    他们的问题是:

    1.是否可以使用寄存器来设置 IINLIM=2.5A?

    2.如果这些设置有冲突怎么办? 例如、电阻器设置为1A、但使用 USB900。

    3.如图所示,只有 USB150,500,900和适配器1.5A 有精度描述?

    谢谢你,期待你的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:  

    请查看我的评论如下。  

    谢谢您的回复! 您是说、一旦我们将电流限制设置为2.5A、输入电流通常不会超过该值?  [/报价]

    正确。 该器件旨在确保输入电流不应超过该设置值。 因此、最小精度值相对较低、可确保最大值不超过设置值(在您的情况下为2.5A)。  

    他们希望向您检查输入电流限制的最大值

    最大输入电流限制设置为3.25A、最小值为100 mA。 1500mA 是指定了精度的最大输入电流限制设置。 我们不会为所有可能的配置提供精度规格。  

    其余问题:

    1) 1)是的、可以通过寄存器将 ILIM 设置为2.5A。

    2)实际输入电流限值将是寄存器设置和 ILIM 电阻器设置之间的较小值。 例如、如果电阻器将 ILIM 设置为3A、但寄存器将 ILIM 设置为2.5A、则实际输入电流限制将为2.5A。  

    3)正确、并非每个设置都有精度规格。

    此致、

    加勒特  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了! 这非常清楚和有用! 谢谢!