This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149:使用 LM5149驱动 GaN MOSFET

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265135/lm5149-driving-gan-mosfet-using-lm5149

器件型号:LM5149

我们正在设计一个 (48至13.8) V dc-dc、此电压用于500 W dc-dc。

形成两相交错。

我们能否将 LMG2100 GaN FET 用作半桥模块以与 LM5149连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biswajit:

    从初步测试来看 、LM5149 能够驱动 LMG2100 GaN MOSFET 是的。

    但是、LM5149 SW 节点必须是 GND、并且它必须在 FPWM 下运行。

    它无法以低 Iq 和轻负载效率在 PFM 模式下运行。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多