This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:在没有充电器的情况下通过电池连接唤醒

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2980
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263476/bq2980-wake-up-on-battery-connect-without-charger

器件型号:BQ2980

我想在具有可更换的18650锂离子电池的产品中将 BQ298015用作系统侧保护器。

即使没有连接充电器,产品也应该能够在插入完整的电池后开启。

根据数据表、在未启用 UV_SHUT 的 BQ2980型号上应该可以实现这一点、但数据表的所有型号都启用了 UV_SHUT。

这是有原因的吗? 数据表中是否列出了不带 UV_SHUT 的型号?

根据该论坛之前的一些答案、如果负载电流足够低、即使启用 UV_SHUT、也可以在没有充电器的情况下为保护器上电。

我的待机负载电流(器件关闭)约为25 -30µA。 不过、即使该保护器在没有任何负载的情况下进行隔离运行、但在充电器侧没有电压的情况下、它也无法导通。

您能否提供一种权变措施、在电池连接期间从电池为充电器侧供电、而不会影响芯片的保护功能?

但是、我更希望获取禁用 UV_SHUT 的变体、这时不需要解决方法。

BQ297还需要充电器上电、maxim/模拟中的保护芯片也需要充电。 二极管 inc 不再产生电池保护芯片。

我不明白为什么没有人愿意制造一个不需要充电器上电的系统端电池保护芯片、但我认为这个有市场、这个论坛上还有其他问题也问到这个行为。

谢谢、Friedolin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Friedolin:

    我们的器件旨在用作电池组侧保护器、为器件供电时通常需要充电器电压、因此可更换电池无法与器件正常工作。 遗憾的是、没有权变措施可解决此问题、因为这只是我们部件的工作方式。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很不幸、但到目前为止、BQ298仍然是适合我应用的最佳解决方案。 我自己找到了一个解决方法。 我很感激一些反馈、但我也会将其发布、以此作为对其他有类似问题的人的启发。

     当按下按钮时、这会将 PACK 引脚上拉至电池电压(即使 VBAT 上存在一些待机电流)、从而模拟充电器检测。 它应该不会影响按钮未按下时的正常操作、并且只会影响按钮按下时的故障恢复和故障检测。

    可更换电池连接在左侧。 电源按钮也可用于打开电压稳压器的开/关控制器。 R33的值取决于 VBAT 的待机电流。 由于体二极管的存在、需要2个 P-FET。

    或者、增益大约为300的单个 PNP 晶体管和1MΩ Ω 的基极电阻器(取决于待机负载)也可以工作:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Friedolin:

    这看起来不错、应该可以正常工作。

    此致、

    马克斯·韦博肯