This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25628EVM:断电的 PMID_GD 波形突然跳变。

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25628EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254635/bq25628evm-the-pmid_gd-waveform-of-power-down-has-a-sudden-jump

器件型号:BQ25628EVM

您好!

我发现断电的 PMID_GD 波形突然发生跳跃。 原因是什么?

在 BQ25628EVM 中、PMID_GD 连接到 Gren。 系统开始断电后是否会自动下拉 PMID_GD? 为什么 PMID_GD 不会拉低 Gren 的电压? 谢谢。

此致、

赖克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:  

    我们正在进行检查、并将返回给您。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:  

    我无法观察到同样的现象。 在我针对 BQ25628EVM 的测试中、一旦 PMID_GD 下降到 GND、BQ25628EVM 会在断电状态下保持该状态。 您能否提供有关测试条件(如 VBUS、VBAT)以及是否在 SYS 或 PMID 上连接了任何负载的更多详细信息。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    我在 VBUS=5V/ VBAT=3.2V/ICHG=1A 下进行测试。  如果没有负载和电池、我会重复出现这种现象。

    此致、

    赖克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:  

    感谢您提供更多信息。 我将进一步探讨这一点、下周再与您联系。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    软 提醒、您对此问题有任何结论吗?

    此致、

    赖克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ryker:

    Garrett 目前不在办公室。 他将在下周回复您。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:  

    对于长时间的延迟、我们深表歉意。 出现了多种情况、延迟了我调查您报告的行为的能力。 希望我能够在本周作出结论。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:  

    我仍然看不到您报告的行为。 以下波形是我在多个 EVM 上取消 VBUS 电源测试时持续观察到的波形。  

    您的测试中是否偶尔使用 EN_OTG =1? 启用 OTG 模式将解释 PMID_GD 在最初变为低电平后再次变为高电平的原因。 如果未启用 OTG、请帮助共享测试中设置的所有寄存器设置。  

    此致、

    加勒特