我想在具有可更换的18650锂离子电池的产品中将 BQ298015用作系统侧保护器。
即使没有连接充电器,产品也应该能够在插入完整的电池后开启。
根据数据表、在未启用 UV_SHUT 的 BQ2980型号上应该可以实现这一点、但数据表的所有型号都启用了 UV_SHUT。
这是有原因的吗? 数据表中是否列出了不带 UV_SHUT 的型号?
根据该论坛之前的一些答案、如果负载电流足够低、即使启用 UV_SHUT、也可以在没有充电器的情况下为保护器上电。
我的待机负载电流(器件关闭)约为25 -30µA。 不过、即使该保护器在没有任何负载的情况下进行隔离运行、但在充电器侧没有电压的情况下、它也无法导通。
您能否提供一种权变措施、在电池连接期间从电池为充电器侧供电、而不会影响芯片的保护功能?
但是、我更希望获取禁用 UV_SHUT 的变体、这时不需要解决方法。
BQ297还需要充电器上电、maxim/模拟中的保护芯片也需要充电。 二极管 inc 不再产生电池保护芯片。
我不明白为什么没有人愿意制造一个不需要充电器上电的系统端电池保护芯片、但我认为这个有市场、这个论坛上还有其他问题也问到这个行为。
谢谢、Friedolin