This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BMS 电池充电

Guru**** 2554560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265404/bq40z80-bms-battery-charging

器件型号:BQ40Z80

尊敬的先生/马安先生:

我们采用 Bq40z80芯片开发了6s 电池 BMS、现在我们使用的是 Panasonic 公司的 NCR18650GA 电池。 现在、我们正在计划为这些 Bq40z80芯片电池开发一款电池充电器。

现在我们的关注是这一点。 为了使用这些电池组、我们通过 bq40z80对这些电池完成了学习周期。 我们观察到、这种类型的电芯具有特定的充电曲线。 所以、如果我们按照这种方式开发充电器、如果我们将来耗尽这些电池、我们将使用不同类型的电池。 然后、我们将针对 BMS 上的这些电芯进行学习循环、但充电器如何知道它应该应用于这些新电池组的充电曲线。 (假设我们之前已经在将来向客户销售电池组和充电器、如果我们更换了电池组中的电池并开始销售这些新的电池组、那么电池充电器如何确定它应该适用于电池组?)  

我们是否可以通读任何特定的寄存器组、然后充电器才明白这一点?

此致、

Hrishikesh.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Hrishikesh、您好!

    我将该主题分配给充电器团队。

    电量监测计仅读取电流、电压和温度。 它不控制充电。 没错、对于每种新的电池化学成分、都需要一个学习周期。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hrishikesh、您好!

    充电器 IC 无法识别正在充电的电池。 可通过主机控制型电池充电器 IC 上的 I2C 或 SMBus 设置充电参数。 主机/MCU 需要首先确定充电曲线、然后在充电器 IC 上设置这些充电参数。 充电器 IC 本身无法识别不同电池的特定配置文件。