This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:SoC 损耗

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265781/bq40z80-loss-of-soc

器件型号:BQ40Z80

大家好、

BQ40Z80监控的电池存在一个奇怪的问题。 请参见下图:

这是在一个 UAV 应用中使用两个为航空电子设备和电机供电的完全一样的电池。 两节电池采用理想二极管 ORing (LTC4359)的冗余设置。

上图来自飞行日志、显示了以下内容:深蓝色(与绿线非常匹配)是 BAT1电压、绿色是 BAT2电压。 红色表示 BAT1剩余电量、浅蓝色表示 BAT2剩余电量。

你可以看到,大约1200秒,在 bat1上发生了一些事情,与一个读数为0mA 的再充电事件和大约2.5V 的下降。 事件发生后、电压恢复正常、充放电指示部分恢复、但与第二块电池相比、700mA 附近有偏移。

我尚未在图表中绘制出当前读数曲线、以避免图表杂乱、但在事件期间、两个电池的电流读数都保持标称值并且相似。

事件持续时间约为2秒、日志分辨率为0.1。 这种现象已经发生了多次、但我无法判断它是否始终使用同一电池。

您是否知道导致此类读数的原因? 似乎没有出现任何类型的短路(此外、这不应立即将剩余电量指示值降为0)。 这可能源于电量监测计上的程序错误吗? 平衡电缆丢失了吗?

谢谢!