This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28781:65W 适配器拓扑选择

Guru**** 2514645 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264575/ucc28781-65w-adpater-topology-choice

器件型号:UCC28781
主题中讨论的其他器件:UCC28782

尊敬的专家:

我正在寻找一种具有电力输送(PD)功能的65W 适配器的拓扑。

我目前正在考虑两种拓扑:有源钳位反激式(ACF)和有源高侧偏置(AHB)反激式。

我知道 AHB 反激式拓扑在过去两年里普及。 但是、我还没有在 TI 的产品中找到 AHB 反激式解决方案;只有 ACF 解决方案可用。

我在拓扑选择方面有几个问题、非常感谢 TI 专家提供的建议:

  1. AHB 反激式和 ACF 之间的哪种拓扑通常提供更高的效率?
  2. AHB 反激式和 ACF 拓扑分别有哪些优点和缺点?
  3. TI 可以为我推荐最佳解决方案吗? 如果 TI 仅提供 ACF 架构、

感谢您的宝贵帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J:

    要回答您的问题、请执行以下操作:

    1. AHB 反激式和 ACF 之间的哪种拓扑通常提供更高的效率? ACF 的整体效率将会更高。  
    2. AHB 反激式和 ACF 拓扑分别有哪些优点和缺点? ACF 将具有更高的效率、并且可能会具有更小的 EMI 尺寸。 这种方法的总成本通常略高于 AHB。  
    3. TI 可以为我推荐最佳解决方案吗? 如果 TI 仅提供 ACF 架构、UCC28782会专门针对 PD 应用进行优化、可能会是最高效的解决方案。 在此处查看 EVM。  

    我希望这可以解答您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    感谢您的回答!

    还有几个问题要问您。

    1.为什么整体效率高于 AHB? 做些什么。

    AHB 反激在初级侧和次级侧具有较低的电压应力、dv/dt 应小于 ACF、因此我认为 CM 噪声会小于 ACF。

    3.我会搜索这个解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J:

    要回答您的问题、请执行以下操作:

    1.为什么整体效率高于 AHB? 都是基于什么假设? 我们的 UCC28782 ACF 具有集成升压转换器、这使得它比 USB Type C PD 应用中的大多数解决方案更高效。 当 VOUT 从5V 变为20V 时、为控制器供电的辅助绕组将变为原来的四倍。 传统的钳制方法是使用齐纳二极管。 借助 UCC28782、可以在假定输出电压为20V 的情况下调整辅助绕组的尺寸、当输出电压为5V 时、集成升压控制器会生效、从而为控制器高效供电。 您可以在 EVM 指南中看到效率。  

    AHB 反激在初级侧和次级侧具有较低的电压应力、dv/dt 应小于 ACF、因此我认为 CM 噪声会小于 ACF。  两者都是有效的谐振拓扑、但您认为 AHB 应具有低得多的 dV/dt 和次级侧的尖峰、这是正确的。 UCC28782EVM 传递 EMI 数据。 我还没有看到 AHB 比较的情况。

    这有什么用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    1.我想知道根据具体的拓扑结构、哪种拓扑的效率最高。 AHB 拓扑的 dv/dt 似乎低于 ACF、ABH 也可以用于适配器、如果 AHB 的电压应力小于 ACF 为什么我需要使用 ACF?  

    2.没错、根据 TI 的产品文档、UCC28782EVM 的 EMI 数据不错、但我更喜欢 AHB 和 ACF 的可比性。 请您向我提供此信息吗?

    我的老板问我为什么需要选择 ACF 而不是 AHB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J:

    遗憾的是、我没有 AHB 来进行同类比较。 我确实同意 AHB 可以是适配器的可靠选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    明白了、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望我能够提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。