This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:如何正确使用 AFE ALERT OVRD 保护

Guru**** 2591580 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258576/bq78350-how-to-use-correctly-the-afe-alert-ovrd-protection

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:BQ76930

您好!

我们有一个 BMS、bq76930 AWE 和一个 bq78350R2监测计。 此外、我们还有一个 MCU、用于控制其他功能、并在某些情况下与 AFE 进行交互。

我们需要通过 MCU 使用 bq76930的 ALERT 引脚立即禁用/启用 CHG 和 DSG FET、而且我们不希望监测计检测到这是故障情况并触发任何 PF。

您能否指导我们如何正确设置以写入 bq78350R2 DF?

Settings:Enabled Protections B:[AFE_OVRD]必须设置为1或=0?
Settings:Enabled PF B:[AFE_OVRD]必须设置为1或=0?

此外、当使用 ALERT 引脚时、将 Protections:AFE External Override:Delay 和 Recovery 设置为0以立即执行 FET 操作是否正确?

提前感谢

彼得罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pietro、

    第 4.2节:中的永久失效配置 TRM显示了如何禁用 PFS。  

    另外、让我澄清一下。 BQ78350是 BQ76930 AFE 的配套监测计。 此电量监测计可清除故障并为模拟 AFE 增加额外保护。 似乎您需要系统具有额外的灵活性。  

    Unknown 说:
    Settings:Enabled Protections B:[AFE_OVRD]必须设置为1或=0?
    Settings:Enabled PF B:[AFE_OVRD]必须设置为1或=0?

    在您的应用中、最好是让电量监测计忽略 ALERT 引脚、因为您将依靠外部 MCU 来处理该引脚。 因此 、我会将两者都设置为0。

    Unknown 说:
    此外、为了在使用 ALERT 引脚时立即执行 FET 操作、将 Protections:AFE External Override:Delay 和 Recovery 设置为0是否正确?

    如果 依赖外部 MCU 并禁用 PFS、则应忽略此值。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、
    感谢您的回复、请让我更好地解释一下这个场景。

    保护器与监测计并排工作、它们一起根据 TI 设计保护电池组。 电量监测计会监控运行并管理几乎所有 PFS、并根据安全配置触发保险丝。

    我们还有一个外部 MCU 用于处理各种其他功能、其中一项特性是允许并联多个电池、这样在添加新电池后、便会立即禁用为系统供电的最后一个电池。 相反、一旦拆下最后一个电池、就会立即启用下一个电池为系统供电。

    我们已经设计了通过 MCU 管理保护器的警报引脚的此功能:我们将其设置为高电平以指示保护器关闭两个 FET、我们将其清除以重新开启。 因此,我们希望立即采取行动,不拖延。
    因此、当设置 ALERT 引脚且也在 AFE 中设置了 OVRD_ALERT 位时、电量监测计还需要仅忽略 PF。

    根据这种情况、您是否确认上述设置? 或者你建议一些不同的东西吗?

    提前感谢

    彼得罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pietro、

    我建议指示电量监测计仅忽略 ALERT PF 和 ALERT 保护、因为这将由 MCU 专门处理。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jos é、

    我是 Pietro 的一位同事、正在从事上述讨论中描述的这个项目。

    我们有一个 BQ76930、它与 BQ78350R2和我们的 MCU 耦合。 保护器和监测计的警报引脚均连接到来自 MCU 的信号。

    如果 MCU 确定电池可能释放电量、则会使 ALERT 引脚空闲而下拉。 否则、它会强制该信号为高电平-从而禁止电池释放电源。

    如上所述、其中一种电池应用要求电池以非常快的速度运行。

    但是、我们已经注意到、虽然禁用 FET 的操作非常快速(请参阅下图1)-释放 ALERT 引脚最多需要3秒来执行操作(请参阅下图2)。

    因此、一旦允许电池供电、它就会在接通 FET 之前等待长达3秒且无电源输出。

    在下图中、黄色是 ALERT 引脚、紫色是电池的输出。

    我们应用了如下设置:

    Settings:Enabled Protections B:[AFE_OVRD] 已设置= 1
    Settings:Enabled PF B:[AFE_OVRD] 已设置= 0

    Protections:AFE External Override:Delay 和 Recovery 都已设置为0。

    我们是否错过了一些其他配置?  

    谢谢。此致、

    A·西利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andre、

    您能否设置  Settings:Enabled Protections B:[AFE_OVRD]   设置为零? 如果设置了该值、那么电量监测计仍将触发此警报、并将在 FW 根据条件认为它的时间时清除;因此、这可能会增加延迟。

    此致、
    何塞·库索