This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输入电压8V~54V 至输出电压12V@3A 降压/升压控制器建议

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118, LM5176, LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263789/vin-8v-54v-to-vout-12v-3a-buck-boost-controller-recommendation

主题中讨论的其他器件:LM5176LM5177、LM5118

您好、TI!

我有一个自动汽车系统项目设计需要支持8~54V 输入和12V/3A 输出、您能推荐材料和设计建议吗? (无需 AEC 认证)  

谢谢

Br、

德伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Delun、您好!
    感谢您通过 e2e 联系我们。  

    您是否明确在寻找降压/升压拓扑(四开关设计)?
    或者、是否也可以选择使用单个 FET 的异步反激式设计?  

    谢谢。此致、
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,哈利

    使用降压/升压拓扑是否存在风险? 我不需要隔离、方便的物料准备和价格是我的首要考虑因素。

    Br、

    德伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Delun、您好!
    使用降压/升压技术没有风险。
    但是-正如您已确认的-如果价格是个问题、则反激式或 SEPIC 可能比具有四个 FET 的降压/升压转换器更便宜。
    但您需要找到合适的变压器(以避免定制设计)、变压器可能需要更多空间(高度)。

    此致、
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    对于降压/升压、您有推荐的模型吗? 反激式变压器将是我购买的痛点、我的大规模生产可能无法支持 MOQ。

    谢谢。

    德伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Delun、您好!

    您可以使用我们网站上的产品搜索和比较功能来确定适合您的应用的产品:
    www.ti.com/.../

    在这种情况下、对于54V 输入、您可以使用 LM5176、LM5177或 LM5118、这是适用于两个 FET 和两个二极管的异步版本。

    此致、
    哈利