主题中讨论的其他器件:BQ79616
大家好!
我目前正在设计 BMS 板、对其电源有一些担忧。 是否建议直接从电池组为 BMS 供电? 我主要关心的是安全性。 如果任何电芯出现故障、可能会影响 BMS 的稳定电压电源。
考虑到这一点、为 BMS 使用外部电压源是否更审慎? 此外、如果我决定沿这个方向发展、我将寻求有关为 BMS 板设计电源电路的指导。 遗憾的是、数据表和参考设计不提供这方面的详细电路。
如果您有任何见解或建议、我将不胜感激。 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
我目前正在设计 BMS 板、对其电源有一些担忧。 是否建议直接从电池组为 BMS 供电? 我主要关心的是安全性。 如果任何电芯出现故障、可能会影响 BMS 的稳定电压电源。
考虑到这一点、为 BMS 使用外部电压源是否更审慎? 此外、如果我决定沿这个方向发展、我将寻求有关为 BMS 板设计电源电路的指导。 遗憾的是、数据表和参考设计不提供这方面的详细电路。
如果您有任何见解或建议、我将不胜感激。 谢谢!
尊敬的 Batuhan:
建议直接从电池组为 BMS 供电。 对于电压中的高频尖峰、数据表建议使用图10-1所示的低通滤波器。 如果电池发生故障、则 BQ79616仍将通电、只要 VBAT 为9V 或更高。BQ79616还具有开路检测功能、因此如果电池与 IC 断开连接、将触发故障。
可以使用外部直流电源为 IC 供电。 外部电池的电压可能高于或低于电池组的电压、但对于 IC 电池与电池组电压的偏离程度、我们无法获得任何可靠的数据。 总的来说、我们建议通过电池组为 BQ79616供电。
由于有几个结将改变器件消耗的电流、所以不列出/保证功耗。 我在 PWR 和 GND 上施加48V 电压时的相位裕度。 该 EVM ~了 R θ 32mA。
此致、
大卫