This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:稳定性边界测试条件

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264516/tl431-stability-boundary-test-condition

器件型号:TL431

大家好、

祝你度过美好的一天!

目前我的客户在其设计中使用 TL431、他们想知道在正确的电路下测试了稳定性边界。 标有红色圆圈的电阻不是150欧姆时、他们还想知道如何测试稳定性边界。

非常感谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    是的、使用图7-17中的电路对图7-16中的界限进行了测试。

    150欧姆电阻器设置进入器件和负载的电源电流。 流入器件的电流如图7-16的 Y 轴所示、 如果更改了150欧姆电阻器、则稳定性边界曲线保持不变。 您可以使用以下公式计算阴极电流:Ika =((Vin - VKA)/R)- ILOAD。 使用 比边界小或大10倍的负载电容。

    此致!

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Walter:

    感谢您的解释!

    对于曲线 A 的测试电路、当 Ika 为2mA 时我们是否可以删除 CL?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    是的、该器件应在空载电容且 Ika = 2mA 时保持稳定。

    此致!

    沃尔特