This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63610-Q1:LM63610-Q1短路

Guru**** 1461780 points
Other Parts Discussed in Thread: LM63610-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265466/lm63610-q1-short-circuit-of-lm63610-q1

器件型号:LM63610-Q1

关于 LM63610-Q1的输出短路、有两个问题。
(1)从数据表说明中、 输出短路具有固有保护。 如果短路 保持不变而不禁用 IC、LM63610是否会损坏?
(2) LM63610中没有 FAULT 引脚、如果需要在输出端发生短路的情况下通知 MCU、如何操作?
   可将复位引脚用于此目的吗?
   在我们的应用中、LM63610的输出用于为另一个 IC 而不是 MCU 供电、因此如果使用复位信号通过通用 I/O 端口仅通知 MCU、是否存在任何风险或潜在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    感谢您发送编修。 要回答您的问题、请执行以下操作:

    (1)断续模式旨在保护 IC、但您还应通过实验验证这一点。

    (2) RESET 引脚可用作故障报告引脚供 MCU 使用: 发生短路时、Vout 下降、RESET 引脚翻转。

    希望这一点得到澄清。

    此致、

    友好