This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51581-Q1:请提供 LM51581-Q1的未加密 PSPICE 瞬态模型

Guru**** 2814685 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51581-Q1, LM5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264185/lm51581-q1-please-provide-the-unencrypted-pspice-transient-model-of-lm51581-q1

器件型号:LM51581-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5158

大家好。

我们需要使用  LM51581-Q1对升压转换器应用进行仿真、我在 TI 网站中只能找到相同的加密 PSPICE 瞬态模型。  在 LTSPICE 中仿真和验证 LM51581-Q1的性能并在下一步购买该器件是当务之急。 请提供 LM51581-Q1的未加密 PSPICE 瞬态模型。

请尽快考虑此问题。

此致

J·纳文

高级工程师

塔塔·埃尔克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    我们可以为 LM5158提供未加密的 PSpice 模型、然后可将其传输到 LTSPICE 等其他仿真器。
    这需要与德州仪器签订保密协议。

    如果您已经签订了 NDA (或需要创建 NDA)、请 与您创建 NDA 的 FAE 或营销联系人联系、他们可以申请未加密的模型、该模型将在1-2天内发送给您。

    我们无法直接通过论坛共享未加密模型。

    很抱歉给您带来不便。
    此致、
    尼克拉斯