请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138 大家好、
对于以下 I/O 引脚、如果负载或灌电流超过4mA、将发生什么情况? 它是保持4mA 功能、还是会在内部下拉? 我在这些引脚上看不到内部架构。 谢谢。

BRS
假设
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
对于以下 I/O 引脚、如果负载或灌电流超过4mA、将发生什么情况? 它是保持4mA 功能、还是会在内部下拉? 我在这些引脚上看不到内部架构。 谢谢。

BRS
假设