Other Parts Discussed in Thread: TPS54325, TPS568231
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS568231 主题中讨论的其他器件:TPS54325、
大家好、
VREG5是否由 EN 引脚控制?
查看图7-1、EN 看起来像是由 EN 以0.8V 的阈值控制的。
我的客户认为 TPS54325等其他器件的 VREG5不受 VREG5控制。
因此、TPS568231的 VREG5具有与 TPS54325不同的 EN 行为。
能否仔细检查一下我的理解程度?
此致、
伊藤