This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、您好!
我有一个关于 LM51571Q1的查询。 问题是、我们希望确认我们的理解。 该查询假设我们施加大于0.7V 的电压、器件将进入待机模式。 如果 UVLO 引脚上的电压大于1.575、则器件将进入运行模式。 因此、如果要停止 SEPIC 运行、应将 UVLO 处的电压下拉至低于0.3V、对吧?
另外、我们是否可以将来自 SEPIC 的 VCC 电压用作 PGOOD 引脚的上拉电阻?
你好、Prince:
感谢您通过 e2e 联系我们。
因此、如果要停止 SEPIC 运行、应将 UVLO 处的电压下拉至低于0.3V、对吧?
为了实际关闭控制器、我们通常建议将 UVLO 引脚下拉至低于0.33V 的电压。
对于也需要快速重新启动的短间隙、也可以将 UVLO 引脚拉至1.37至0.7V 之间的电压
这将保持内部稳压器处于活动状态、并且当器件再次启动时、将不会执行初始化过程。
请比较数据表中的图9-2和图9-3。
VCC 电压可用于驱动 PGOOD 引脚的上拉电阻。 但不得将其用于供应或驱动任何负载。
此致、
哈利