This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53015:预偏置电阻值

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264229/tps53015-pre-biased-resistor-value

器件型号:TPS53015

你好

(这是  本主题的后续问题。)

如果上拉电阻器从1kΩ 更改为10kΩ、您能否确认直流/直流电路稳定?

概要

1.电源序列- 3.3V_B 一直被首先打开、而当按下电源按钮时、3.3V_A 被打开。

当为3.3V_B 时 打开 ,3.3V_A 为 关闭

  • 尽管 TPS53015处于关闭状态、但3.3V_A 的电平大约为1.2V。
  • 反向电流关于900mA 过孔 1kΩ 3.3V_B 中的上拉电阻器。

3.   3.3V_B  按下电源按钮时无法正常启动。 仍然保持在1.2V 左右。

4.如果在 VREG5和 自举电容器 C4之间连接一个二极管、则它始终正常启动。 遗憾的是 、由于无法在器件上 电路板 A 不是我们的产品、而且 电路板中没有可返工的空间。

5.我们在不同温度下将上拉电阻从240Ω 更改为10kΩ、发现下表显示该电阻适用于10kΩ。

如果上拉电阻器从1kΩ 更改为10kΩ、您能否确认直流/直流电路稳定?

 

此致、

春云

电路板 A 和电路板 B 配置

直流/直流启动的上拉电阻器和温度扫描

电路板 A 中的 TPS53015直流/直流电路

e2e.ti.com/.../DC_5F00_3P3V_5F00_TPS53015-_2800_2_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Choon:  

    我将看看这一点,并在星期三之前回复。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Choon:

    您能否在使用10k Ω 上拉电阻器进行 DC-DC A 操作期间捕获 SW 节点?

    我要再次确认栅极驱动器/自举电路工作正常。

    如果是、那么我会认为器件是稳定的。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    我捕获了 SW、DRVH、DRVL 和3.3V 输出。

    所有波形都 在 SW 开关开始时捕获、但 在完全3.3V 电平输出期间捕获的最后两个波形除外。

    谢谢。

    春云

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Choon:

    稳态 SW 行为在我看来很稳定。  

    启动时、前几个脉冲较弱、直到自举充电。

    但是、由于添加了10k 电阻器、因此在本例中没有发生关断。

    谢谢。

    约瑟夫

    如果您的问题得到了解决、请单击"这已解决我的问题"谢谢!