This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:自动内部软启动

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264929/bq24800-automatic-internal-soft-start

器件型号:BQ24800

您好、专家:

自动软启动是否与检测电阻有关? 如果客户将 Rsense 更改为5m Ω、软启动是否会变为246mA?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    使用5m Ω 时、软启动步进电流翻倍。 初始起点也翻倍。  

    此致、