This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594EVM:TPS6594EVM

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265065/tps6594evm-tps6594evm

器件型号:TPS6594EVM

大家好:

我想将 TPS6594EVM"LDO-2 慢速斜坡"设置为3mV/us、但我没有找到可以在数据表中为"LDO2_CTRL"设置哪个寄存器、您能否告诉我可以设置哪个寄存器?

我想 通过 GUI 进行设置、但仍然失败了。  但是、如果我将"LDO2 VOUT " 电压从1.25V 更改为2.7V、则可以。 就像无法设置慢速斜坡寄存器一样。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rocky:

    因此、您对寄存器  LDO2_CTRL (0x1E)正确、 LDO2_SLOW_RAMP 是寄存器中的一个位字段、该位字段专门位于8个可能位[7:0]中的1位置。

    [报价用户 id="572803" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265065/tps6594evm-tps6594evm "]

    我想将 TPS6594EVM"LDO-2 慢速斜坡"设置为3mV/us、但我没有找到可以在数据表中为"LDO2_CTRL"设置哪个寄存器、您能否告诉我可以设置哪个寄存器?

    [/报价]

    要在启动并运行时在 GUI 中设置该位、您可以转到 GUI 中的寄存器页面、转到地址0x1E 并翻转该位。

    现在这只是在引导后更改它、如果断电、则不会保存、如果您希望这是引导时的默认行为、则需要像在 POST 中那样完成 NVM 配置。

    [报价用户 id="572803" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265065/tps6594evm-tps6594evm "]

    我想 通过 GUI 进行设置、但仍然失败了。  但是、如果我将"LDO2 VOUT " 电压从1.25V 更改为2.7V、则可以。 就像无法设置慢速斜坡寄存器一样。

    [/报价]

    您是否尝试更改此屏幕中的设置并查看从器件进行的更改?

    如果很抱歉、此屏幕是为更改启动配置(NVM)而保留的。要在启动后更改设置、您需要使用快速入门设置(屏幕左侧的 Thunderbolt)或寄存器设置页面。 (铅笔在屏幕左侧)。

    希望这对您有所帮助、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我根据您的建议、将我的.json 文件

    并下载它、检查 NVM 配置、LDO2_CTRL - LDO2慢速斜坡为3mV/us、

    但我测试 LDO2斜坡时间、结果仍然是25mV/us。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示"LDO2_CTRL 寄存器"-"3:1"位是 保留的、 这 意味着我们无法更改它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表显示"LDO2_CTRL Register"-"3:1"位为 保留, 这 意味着我们无法更改它?[/QUOT]

    是的、保留意味着我们不应写入这些位、因为可能会出现意外行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我根据您的建议,并更改我的.json 文件

    应该通过在 GUI 上生成来对.json 进行更改。 请勿尝试通过编辑器直接更改文件。

    我知道您还有另一个线程、并且器件正在做什么和 GUI 存在混淆。

    最终、GUI 工具可以为默认启动设置提供更轻松的可配置体验并定义转换行为。

    这三个文档详细介绍了 GUI、引导设置以及有关 TPS6594的所有其他事项之间的交互。

    1. TPS6594-Q1电源管理 IC (PMIC)、适用于带有5个降压和4个 LDO 的处理器数据表(修订版 B)
    2. 可扩展 PMIC GUI 用户指南(修订版 B)
    3. 可扩展 PMIC NVM 更新指南(修订版 A)

    以下是正在进行的活动的压缩信息。

    TPS6594具有默认引导设置(NVM)。这是位于器件内存中的代码。 这些寄存器用于设置器件输出的默认电压电平、以及器件对短缺等特定事件的反应。 这些在器件接收到足够的功率后加载到寄存器中、上一节的第1节对其进行了进一步说明。 3详细说明了可针对这些默认设置配置哪些寄存器。

    将默认值加载到寄存器后、用户可以 IIC (I2C)或 SPI 写入的形式将默认值更改为其他默认值。

    GUI 尝试使定义引导设置的过程更轻松、并根据用户所做的选择保存.json 文件、通过该文件、GUI 会生成汇编文件和二进制文件、用于刷写 TPS6594上的板载存储器。 .json 文件仅在该过程中使用、在器件启动并运行时不会进行更改。

    EVM 具有板载微控制器、负责通过 I2C 或 SPI 与 MCU 通信、该通信通过 MCU 传输到运行 GUI 的计算机。 因此、您在 GUI 上看到的任何寄存器都可能无法反映器件上正在进行的操作、MCU 需要读取器件并执行同样的操作来进行写入。 要在器件启动后进行更改、需要在 GUI 中转到铅笔、但有关如何使用 GUI 的更多详细信息、请参阅2.

    希望这对您有所帮助、

    尼古拉斯