This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:CV 电流问题

Guru**** 2512815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263958/bq25601-cv-current-issue

器件型号:BQ25601

您好

我有疑问需要您的帮助。

电流将在 CV 充电模式下跳变、电流从260mA 跳至220mA。 正常吗?

附加了日志数据和寄存器设置。

[BQ] REG[0]= 0x1d
[BQ] REG[0x1]= 0x1a
[BQ] REG[0x2]= 0xAA
[BQ] REG[0x3]= 0x2
[BQ] REG[0x4]= 0x88
[BQ] REG[0x5]= 0x8F
[BQ] REG[0x6]= 0xa6
[BQ] REG[0x7]= 0x4c
[BQ] REG[0x8]= 0x74
[BQ] REG[0x9]= 0
[BQ] REG[0xA]= 0xc0
[BQ] REG[0xb]= 0x11

请帮助检查它。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    星号、

    REG0A=C0表示可能会限制充电电流的 VINDPM。

    谢谢。