This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61253A:关于输出电容器

Guru**** 2513775 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61253A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264826/tps61253a-about-output-capacitors

器件型号:TPS61253A

大家好、

~从数据表中了解到输出电容器范围为3.5 μ F 30μF、但由于负载效应、我想增加输出电容器。
输出电容器是否存在电容限制?

此致!
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    这取决于您希望添加的电容大小。 如果您能 告诉我 您需要的具体值、我可以为您运行几个测试。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    感谢您的回复。
    目前、我正在考虑一个47uF x 2 + 4.7uF 的配置。
    您能告诉我、如果我提高太多、为什么会出现问题吗?

    此致!
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    TPS61253A 使用 客户无法调节的内部补偿。 电容过大会降低带宽并影响系统稳定性。

    外露电阻器、不同的 MLCC 具有不同的直流偏置效应。 如果您希望我为您运行测试、我需要了解电容器在输出电压下的有效电容。

    此致、

    特拉维斯