请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好!
我正在使用 BQ78350-R1及其配套的 BQ7693000电池监控器。 我正在尝试使用 KEYIN 引脚控制 DSG FET。 我已将 KEY_EN 设置为1、将 KEY_POL 设置为0、并将 KEYIN 时间设置为1 (我也尝试了0和2)。 使用 BQStudio、我可以看到当我拉高引脚/低电平时 KEYIN 寄存器在高电平和低电平之间切换、但 DSG FET 不会切换、即使我将 KEYIN 保持在状态的时间超过了键值、XDSG 寄存器也不会切换。 我已使用万用表验证、没有电压经过 FET。
在 BQSTUDIO 中使用"DSG_FET_TOGGSE"命令会如我所料正常运行;XDSG 寄存器会变为低电平、DSG 寄存器会变为高电平、我会得到超过 FET 的电压。
数据存储器中是否有其他缺失的设置? 谢谢!