This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3820:关于 WDI 下拉电阻

Guru**** 2579875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3823, TPS3828, TPS3820, TPS3824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263253/tps3820-about-wdi-pull-down-resistor

器件型号:TPS3820
主题中讨论的其他器件:TPS3823TPS3828、、 TPS3824

大家好、

数据表中显示:

'如果不需要这种行为、请在 WDI 和接地端之间放置一个1-kΩ 电阻。 此电阻将有助于确保 TPS3820、TPS3823、TPS3824或 TPS3828检测到 WDI 未处于高阻抗状态。"

  1. 该1kΩ 电阻器是否可以是上拉电阻器? 而不是下拉电阻?
  2. 器件如何检测 WDI 中的高阻抗? 观察系统方框图、我不清楚它是如何检测到高阻抗的、而是开始创建自己的 WDI 脉冲。

此致、

大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ohashi:

    我们的团队目前正在调查您的问题。 我将于周一8月28日提供更新。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ohashi:

    1. 该1kΩ 电阻器是否可以是上拉电阻器?  而不是下拉电阻?  在基准测试中、将1kΩ 电阻器用作下拉或上拉电阻器的器件将防止看门狗被禁用、但由于数据表未建议这样做、因此我不能建议采用上拉配置。
    2. 器件如何检测 WDI 中的高阻抗? 观察系统方框图、我不清楚它是如何检测到高阻抗的、而是开始创建自己的 WDI 脉冲。 如果 使用1kΩ 下拉电阻、它会与40kΩ 一起创建分压器、从而使自动复位振荡器的输出具有极低的电压;例如、如果 VDD 为3.3V、则振荡器的高输出将为.08V。 这将阻止转换检测器检测到边沿、从而导致看门狗故障。  另一方面、如果使用了上拉电阻、则进入转换 检测器的节点将始终处于高电平、这将触发看门狗故障。

    杰西