Other Parts Discussed in Thread: TPSM82864A, TPSM82810, TLVM13640
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLVM13640 主题中讨论的其他器件:TPSM82810、TPSM82864A 、
大家好!
我看到 TPSM82810等降压转换器的 最大有效输出电容额定值为470uF、 TPSM82864A 数据表指出 "有效输出电容值超过150 µF 会降低转换器的环路稳定性。"
TLVM13640在其可驱动的最大有效容性负载方面是否有任何限制? 我在数据表中没有看到类似这样的任何相关信息。
谢谢。