This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2679:低效率

Guru**** 2663045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263622/lm2679-low-effiency

器件型号:LM2679

我们只能在24V 输入电压和12V 输出下实现86%。 更糟糕的是、在相同的输入电压下、18V 时的效率甚至更差、约为83%。  

是否有符合数据表列表效率的参考设计?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    符合您的 Ray 标准:18-24Vin 至12Vout;3.6A 输出电流

    我建议首先使用 WEBENCH 提供初始设计支持。 我 在效率方面进行了优化、但您也可以选择成本或尺寸。

    webench.ti.com/.../23

    同时、您能分享您的原理图和 PCB 布局吗? 我将查看用于实现规定的效率指标的参考设计。

    此致!

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    假设您在12V 输出下运行更高的电流、效率似乎相当低。  这些损耗一定会使器件变得非常热。  检查您选择的二极管、确保其为具有低正向压降的肖特基二极管;对于12V 输出、电感将非常高并需要较高的 SAT 电流、这意味着如果您选择较小的尺寸、DCR 可能会很高。 检查 DCR 以及由此产生的损耗。   

    如果这样无法解决您的问题、请随时重新打开主题、提供更多详细信息、说明您在测量低效率和 使用的组件时所处的设计规格、谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是指向我们的文件的链接:  Google Drive 文件夹链接

     出于测试目的、我们专门将电流为24V 直流时的最大电流1.8A 转换为12V 直流输出。 我们正在使用电位器将输出电压从18VDC 调节到7.2。 考虑到在24V 直流电压下只能拉高1.8A (43W)、我们主要关心如何在12V 直流电压下实现40W 的输出。 40W/43W=12VDC 时所需的93%效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!  

    我认为通过您现有的实施方案、您不会实现93%的总效率。  建议使用可实现最高效率的同步降压控制器。  

    非同步降压通常不像同步降压那么高效、您有一个正向压降为~0.5V 的整流二极管、此外、您还有一个二极管与 负载串联。  Pout 为24W、输出二极管会损失1W、这已经是2A 输出电流时效率的4%。  然后、您需要的功率级仅额外具有2%的损耗、其中包括二极管、内部 MOSFT 和电感器中的损耗(DCR 损耗和内核损耗)。   

    根据 中针对12V 输出和24V 输入的 DS 计算、假设所有条件相同、 串联输出二极管的效率预计会下降至91%。  

    正如 Ryan 提到的、在初始设计中使用 Webench、然后从提供的数字中减去4%。  您使用 Webench 推荐的组件。  希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    93%是我的理想值、91%是可以接受的。 您是否认为、如果我的电气设计团队遵循您的建议、我们应该能够实现91%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 WEBENCH 设计的链接、该设计可实现更高的效率(已编辑)。  希望这对您有所帮助。

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    大卫。